990-91379F-034

UPS Sistemini Bakım Bypass Çalışmasından Başlatma

NOT: Kesiciyi yalnızca ilişkili kesici gösterge lambası yandığında çalıştırın.
  1. Açık olması durumunda cihaz giriş kesicisini (UIB) kapatın.
    Gösterge paneli açılır. Yeniden başlatma süresi yaklaşık 3 dakika sürer.
  2. Kontrol > Sıralama rehberi > UPS sistemini başlat ya da Kontrol > Sıralama rehberi > Paralel sistemde UPS başlatma öğesini seçin ve ekranda görünen adımları takip edin.
  3. Bakım bypass'ı kesicisi MBB olan bir UPS sistemi için genel başlatma prosedürü:
    NOT: Aşağıda genel başlatma prosedürleri verilmektedir. Daima sisteminize özgü Sıralama rehberi adımlarını uygulayın.
    1. Açık olması durumunda cihaz giriş kesicisini (UIB) kapatın.
    2. Statik anahtar giriş kesicisini (SSIB) (varsa) kapatın.
    3. Bypass geri besleme kesicisi BF2'yi (varsa) kapatın.
    4. Akü kesicilerini kapatın.
    5. Mümkünse Kontrol > Çalışma modu > Bypass çalışmasına aktar öğesini seçin.
    6. Cihaz çıkış kesicisini (UOB) kapatın.
    7. Paralel sistemdeki diğer UPS'ler için a'dan f'ye kadar olan adımları tekrarlayın.
    8. Sistem yalıtım sigortasını (SIB) (varsa) kapatın.
    9. Bakım bypass'ı kesicisini (MBB) açın.
    10. Kontrol > İnvertör > İnvertör devrede butonunu seçin veya kontrolör bölümündeki invertör AÇIK butonuna (beş saniye basılı tutun) basın.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?