990-91379F-034

Akü SPoT Modu Testi Uygulama

NOT: Akü SPoT modu testi uygulamak sadece bazı ülkelerde/bölgelerde yasaldır. Lütfen yerel/ulusal yönetmeliklere danışın.

Ön şartlar:

  • Cihazın çıkış kesicisi (UOB) OFF konumunda olmalıdır.

  • UPS çalışma modu istenen statik bypass olmalıdır

  • Akü kesicisi/leri BB ON konumunda olmalıdır

  • Tespit edilen gözetim hataları olmamalıdır.

  • Statik anahtar giriş kesicisi SSIB ON konumunda olmalı

  • Çıkış voltajı ve frekansı önceden tanımlanmış limitler dahilinde olmalıdır

Bu özellik, bir yük bankına ihtiyaç duymadan bir akü deşarj testi gerçekleştirir. Akü SPoT modu testi süresince, UPS istenen statik bypass'ta iken invertör ON konumuna çevrilmelidir. Test boyunca, UPS bir aküden çalışma süresi kalibrasyon testi uygular ve buna göre tahmini akü süresini ayarlar.

Çıkış gücü, çalışma koşullarına olabildiğince yakın olacak şekilde 0 ila %100 yük arasında manuel olarak ayarlanabilir.

Test, akü voltajı kapanma seviyesine ulaştığında veya önceden tanımlanan deşarj seviyesine erişildiğinde durur.

NOT: Bu testin kullanılabilmesi için servis yapılandırması sırasında Schneider Electric tarafından Akü SPoT modunun etkinleştirilmesi gerekir.
  1. Ekranın giriş sayfasından Testler > Akü SpoT modu seçeneklerini seçin.
  2. Akü SPoT modu menüsünün 1. sayfasında, bir test gerçekleştirmek için ön koşulların karşılandığını doğrulayın ve bu prosedür sırasında UOB açıksa yüke güç verildiğini onaylayın. Bir sonraki sayfaya gitmek için ok sembolüne dokunun.
  3. Sayfa 2’de, listelenen kontrol listesini takip edin. Bir sonraki sayfaya gitmek için ok sembolüne dokunun.
  4. Sayfa 3'te akü deşarj seviyesi ve çıkış gücü seviyelerini belirleyin. Bir sonraki sayfaya gitmek için "Tamam" sembolüne dokunun.
  5. Sayfa 4'te, testi başlatmak için Akü SPoT modunu başlat öğesine dokunun.
    NOT: Testi manuel olarak durdurmak istiyorsanız Akü SPoT Modunu iptal et seçeneğine dokunun.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?