990-91381D-017

Preparazione dei cavi di segnale per il collegamento in sistemi con ingresso dei cavi dall'alto

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Non trapanare o praticare fori con le piastre isolanti montate né in prossimità dell'armadio.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
  1. Preparazione dell'UPS per i cavi di segnale:
    1. Rimuovere la copertura.
    2. Rimuovere le piastre isolanti e le piastre delle spazzole dalla parte superiore dell'UPS.

      Vista anteriore dell'UPS

    3. Per installazione senza guarnizioni: Rimontare le piastre delle spazzole.
    4. Per installazione con guarnizioni: Praticare un foro nelle piastre isolanti per le guarnizioni, installare le guarnizioni e rimontare le piastre isolanti.
  2. Posizionare i cavi di segnale come mostrato in figura per separare i cavi Class 2/SELV dai cavi non-Class 2/non-SELV. Un divisore all'interno del canale cavo separa i cavi.

    Vista anteriore dell'UPS

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?