990-91381D-023

Klargjøre signalkabler i øvre kabelinnføringssystemer

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Du må ikke bore eller skjære hull med pakningsplatene installert, eller bore eller skjære hull i nærheten av kabinettet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
  1. Klargjøre UPSen for signalkabler:
    1. Fjern dekselet.
    2. Fjern pakningsplatene og børsteplatene fra toppen av UPSen.

      UPS vist forfra

    3. For installasjon uten installasjonsrør: Monter børsteplatene igjen.
    4. For installasjon med installasjonsrør: Bor et hull i pakningsplatene for installasjonsrør, installer installasjonsrørene og monter pakningsplatene igjen.
  2. Før signalkablene som vist for å skille Class 2/SELV-kabler fra non-Class 2/non-SELV-kabler. Et inndelingselement i kabelkanalen atskiller kablene.

    UPS vist forfra

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.