上部入線システムにおける信号ケーブルの準備
![]() |
---|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
取り付けられている配線口カバーにドリルやパンチで穴を開けないでください。また、キャビネットの近くでドリルやパンチを使用しないでください。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
-
信号ケーブルのためのUPSの準備:
- カバーを取り外します。
- 配線口カバーとブラシプレートをUPSから取り外します。
- グロメットを使用せずに設置する場合:ブラシプレートを再度取り付けます。
- グロメットを使用して設置する場合:配線口カバーにグロメット用の穴を開け、グロメットを取り付け、配線口カバーを再度取り付けます。
- 図のように信号ケーブルを配線して、Class 2/SELVケーブルをnon-Class 2/non-SELVとは個別に配線します。ケーブルチャネル内の仕切りにより、ケーブルを離しておきます。