990-91379G-004

Skift adgangskode

BEMÆRK: Skift altid adgangskode ved første login, og opbevar adgangskoden på et sikkert sted.
TIP: Opret komplekse adgangskoder for at beskytte din UPS:
  • Adgangskoden bør bestå af mindst otte tegn.

  • Adgangskoden bør adskille sig markant fra tidligere adgangskoder og fra adgangskoder til andre enheder.

  • Brug en kombination af store og små bogstaver, tal og specialtegn.

  1. Tryk på Log af.
  2. Tryk på Konfiguration.
  3. Indtast adgangskoden.
    BEMÆRK: Administratorbrugernavnet og -adgangskoden er som standard admin
  4. Tryk på Skift kodeord, og skriv den nye adgangskode.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.