990-91379H-018

UPSのスタートアップと運転中の並列システムへの追加

この手順を使用して、UPSをスタートアップして、運転中の並列システムへ追加します。

注記: 関連する遮断装置のインジケーターランプが点灯しているときのみ、遮断装置を操作してください。
  1. UPSで、ユニット入力遮断装置(UIB)が開いている場合は閉じます。
    ディスプレイが点灯します。再起動シーケンスは約3分続きます。
  2. コントロール > ガイド付きシーケンス > 並列システム内の1台のUPSをスタートアップを選択し、ディスプレイに表示される手順に従います。
  3. 一般的なスタートアップ手順
    注記: 以下の手順は、あくまでも一般的なスタートアップ手順です。必ず、使用しているシステムのガイド付きシーケンスの手順に従ってください。
    1. UPSにスタティックスイッチ入力遮断装置(SSIB)がある場合は、それを閉じます。
    2. UPSにバイパスバックフィード遮断装置(BF2)がある場合は、それを閉じます。
    3. UPSのバッテリー遮断装置を閉じます。
    4. UPSのユニット出力遮断装置(UOB)を閉じます。
    5. UPSで、コントロール > インバーター > インバーターオンを選択するか、システムレベルコントローラーのインバーターオンボタンを5秒間押します。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.