990-91379H-031

Uppstart och anslutning av UPS till ett parallellsystem i drift

Använd den här proceduren för att starta en UPS och lägga till den i ett parallellsystem som är i drift.

OBS: Använd endast en frånkopplingsenhet när den tillhörande indikatorlampan för frånkopplingsenheten är tänd.
  1. På denna UPS, stäng frånkopplingsenheten (UIB) för enhetens ingång (om den är öppen).
    Skärmen aktiveras. Omstartsekvensen tar ungefär tre minuter.
  2. Välj Kontroll > Guidade sekvenser > Starta en UPS i ett parallellsystem och följ stegen som visas på skärmen.
  3. Generellt uppstartsförfarande:
    OBS: Följande är generella uppstartsförfaranden. Följ alltid stegen i Guidade sekvenser som är specifika för systemet.
    1. Stäng frånkopplingsenheten för den statiska omkopplarens ingång SSIB (om sådan finns), för den här UPS-enheten.
    2. Stäng frånkopplingsenheten för bypassbakström BF2 (om sådan finns) för den här UPS-enheten.
    3. Stäng batterifrånkopplingsenheten(-erna) för den här UPS-enheten.
    4. Stäng frånkopplingsenheten för enhetens utgång UOB för den här UPS-enheten.
    5. På den här UPS:en, välj Kontroll > Växelriktare > Växelriktare på eller tryck på knappen Växelriktare PÅ (håll intryckt i fem sekunder) på systemstyrenheten.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.