990-91379G-004

Start UPS'en op og føj den til et aktivt parallelsystem

Følg denne procedure for at starte en UPS op og tilføje den til et aktivt parallelsystem.

BEMÆRK: Betjen kun en afbryder, når den tilhørende indikatorlampe for afbryder lyser.
  1. Luk enhedens indgangsafbryder UIB på denne UPS, hvis den er åben.
    Displayet tændes. Genstarten tager ca. 3 minutter.
  2. Vælg Kontrol > Guidede sekvenser > Start en UPS op i et parallelt system, og følg vejledningen på displayet.
  3. Generisk opstartsprocedure:
    BEMÆRK: Følgende er generiske opstartsprocedurer. Du skal altid følge vejledningen i de guidede sekvenser, som passer til dit system.
    1. Luk indgangsafbryderen til den statiske switch SSIB til denne UPS (hvis til stede).
    2. Luk bypass-tilbagekoblingsafbryderen BF2 til denne UPS (hvis til stede).
    3. Luk batteriafbryderen/batteriafbryderne til denne UPS.
    4. Luk enhedens udgangsafbryder UOB til denne UPS.
    5. Vælg Kontrol > Vekselretter > Tænd vekselretter, eller tryk på Tænd vekselretter (hold nede i fem sekunder) på kontrolenheden på systemniveau på denne UPS.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.