990-91379G-031

Starta från underhållsbypassdrift i ett enskilt UPS-system med kirk-nyckel installerad

OBS: Använd endast en frånkopplingsenhet när den tillhörande indikatorlampan för frånkopplingsenheten är tänd.
  1. Stäng frånkopplingsenheten för enhetens ingång UIB.
    Displayen sätts på. Omstarten tar ungefär tre minuter.
  2. Stäng frånkopplingsenheten för den statiska omkopplarens ingång SSIB (om sådan finns).
  3. Stäng frånkopplingsenheten för bypassbakström BF2 (om sådan finns).
  4. Stäng frånkopplingsenheterna för batteri.
  5. Välj Kontroll > Driftläge > Övergång till bypassdrift.
  6. Håll ner SKRU-tryckknappen, vrid och ta bort nyckel B från SKRU-förreglingen.
  7. Sätt in nyckel B i förreglingen för frånkopplingsenheten för enhetens utgång UOB och vrid om nyckeln.
  8. Stäng frånkopplingsenheten för enhetens utgång UOB.
  9. Öppna frånkopplingsenheten för underhållsbypass MBB.
  10. Vrid och ta bort nyckel A från förreglingen för frånkopplingsenheten för underhållsbypass MBB.
  11. Sätt in nyckel A i SKRU-förreglingen och vrid nyckeln till det låsta läget.
  12. Välj Kontroll > Växelriktare > Växelriktare på.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.