990-91379H-004

Start op fra vedligeholdelsesbypassdrift for enkelt UPS-system med Kirk-nøgle installeret

BEMÆRK: Betjen kun en afbryder, når den tilhørende indikatorlampe for afbryder lyser.
  1. Luk enhedens indgangsafbryder UIB.
    Displayet tændes. Genstarten tager ca. tre minutter.
  2. Luk indgangsafbryderen til den statiske switch (SSIB) (hvis til stede).
  3. Luk bypass-tilbagekoblingsafbryderen BF2 til denne UPS (hvis til stede).
  4. Luk batteriafbryderne.
  5. Vælg Kontrol > Driftstilstand > Skift til bypassdrift.
  6. Hold SKRU-knappen nede, drej og fjern nøgle B fra SKRU-låsen.
  7. Indsæt nøgle B i låsen til enhedens udgangsafbryder UOB, og drej nøglen.
  8. Luk enhedens udgangsafbryder UOB.
  9. Åbn vedligeholdelsesbypassafbryderen MBB.
  10. Drej og tag nøgle A ud fra låsen til vedligeholdelsesbypassafbryderen (MBB).
  11. Indsæt nøgle A i SKRU-låsen, og drej nøglen til låst position.
  12. Vælg Kontrol > Vekselretter > Tænd vekselretter.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.