990-91379F-018

ディスプレイ環境設定の設定

  1. 設定 > 一般 > ディスプレイをタップします。
    1. アラーム音有効化または無効化に設定します。これにより、すべてのアラーム音が有効/ミュートになります。
    2. アラーム音(情報アラームのみ)有効化または無効化に設定します。これにより、すべての情報アラーム音が有効/ミュートになります。
    3. 温度単位を摂氏または華氏に設定します。
    4. スクリーンセーバーのオン時間を5分15分30分、またはオフに設定します。スクリーンセーバーは、設定した時間の間ディスプレイ上で何も操作されない場合にオンになります。
    5. -または+をタップして、ディスプレイ輝度を設定します。
    6. タッチスクリーン音有効化または無効化に設定します。これにより、すべての表示音(アラーム音を除く)が有効/ミュートになります。
    7. 較正ボタンを2回タップして、ディスプレイのタッチ機能を較正します。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?