バッテリーSPoTモードテストの実行
条件:
- 
                  ユニット出力ブレーカー(UOB)が開いていること 
- 
                  UPSの運転モードが要求スタティックバイパス運転モードになっていること 
- 
                  バッテリーブレーカーのBBが閉じていること 
- 
                  監視障害が検出されていないこと 
- 
                  スタティックスイッチ入力ブレーカー(SSIB)が閉じていること 
- 
                  出力電圧と周波数が、定義されている制限値を超えていないこと 
このテストでは、負荷バンクを使用することなく、バッテリーの放電状態を確認することができます。バッテリーSPoTモードのテスト中は、UPSを要求スタティックバイパス運転モードにしてください。このモードでは、インバーターがオフになります。テストの実行中は、UPSによってバッテリーのランタイム較正テストが実行され、そのテスト結果に応じて、概算のランタイムが調整されます。
出力電力は、負荷の割合に合わせて、0~100%の範囲内で手動で設定することができます。可能な限り、実際の稼働条件に近い値を設定してください。
バッテリー電圧がシャットダウンレベルに達した場合や、事前に定義されている放電レベルに達した場合に、テストが停止します。
- ディスプレイのホーム画面で、を選択します。
- バッテリーSPoTモードメニューの1ページ目で、テストを実行するための前提条件が満たされていることを確認し、この手順中にUOBが開いている場合は、負荷に電源が供給されていることを確認します。矢印記号をタップして次のページに移動します。
- 2ページ目に記載されているチェックリストに従います。矢印記号をタップして次のページに移動します。
- 3ページ目でバッテリーの放電レベルと出力電力レベルを設定します。矢印記号をタップして次のページに移動します。
- 4ページ目でバッテリーSPoTモードを開始をタップしてテストを開始します。