990-91379G-018

システムステータス情報の表示

注記: UPSディスプレイにはリアルタイムのデータは表示されません。UPSディスプレイと外部電力測定器との比較では同じデータが表示されません。± 1%(電圧)、± 3%(電力)、± 3%(電流)の許容誤差を考慮に入れてください。
  1. ステータスをタップします。
    1. 入力をタップすると、ステータスが表示されます。

      入力

      線間電圧(線間) 現在の線間の入力電圧。
      電流 現在の交流商用電源からの一相あたり入力電流(アンペア(A)単位)。
      周波数 現在の入力周波数(ヘルツ(Hz)単位)。
      相電圧(各相と中性点間)* 現在の各相と中性点間の入力電圧(ボルト(V)単位)。
      合計電力 現在の三相合計有効電力入力(kW単位)
      電力 現在の各相の有効電力入力(キロワット(kW)単位)。有効電力は、電力の流れのうち、交流波形の1周期の平均をとった値です。この値は、一方向への正味の電力転送量です。
      ピーク電流 アンペア(A)単位の現在の入力ピーク電流。
      力率 皮相電力に対する有効電力の現在の割合。
      最大実効値電流 現在の各相の最大実効値電流(アンペア(A)単位)。
      電力量 設置してからの合計消費電力。
    2. 出力をタップすると、ステータスが表示されます。

      出力

      線間電圧(線間) インバーターでの線間の出力電圧(ボルト(V)単位)。
      電流 現在の各相の出力電流(アンペア(A)単位)。
      周波数 現在の出力周波数(ヘルツ(Hz)単位)。
      相電圧(各相と中性点間)* インバーターでの各相と中性点間の出力電圧(ボルト(V)単位)。
      負荷 現在全相で使用されているUPS容量の割合(パーセント)。最も大きい相負荷の負荷率が表示されます。
      中性点電流* 現在の出力中性点電流(アンペア(A)単位)。
      合計電力 現在の三相合計有効電力出力(キロワット(kW)単位)。
      電力 現在の各相の有効電力出力(キロワット(kW)単位)。有効電力は、電力の流れのうち、交流波形の1周期の平均をとった値です。この値は、一方向への正味の電力転送量です。
      ピーク電流 アンペア(A)単位の出力ピーク電流
      力率 現在の各相の出力力率。力率は、皮相電力に対する有効電力の割合です。
      最大実効値電流 現在の各相の最大実効値電流(アンペア(A)単位)。
      波高率 現在の各相の出力波高率。出力波高率は、出力電流の実効値に対するピーク値の割合です。
      電力量 設置してからの合計消費電力。
    3. バイパスをタップしてステータスを確認します。

      バイパス

      線間電圧(線間)* 現在の線間のバイパス電圧(V単位)。
      電流 現在の各相のバイパス電流(アンペア(A)単位)。
      周波数 現在のバイパス周波数(Hz)。
      相電圧(各相と中性点間) 現在の各相と中性点間のバイパス電圧(V単位)。
      合計電力 現在の三相合計有効バイパス電力(キロワット(kW)単位)。
      電力 現在の各相の有効バイパス電力(キロワット(kW)単位)。有効電力は電圧と電流の瞬時値積の時間平均です。
      ピーク電流 アンペア(A)単位のバイパスピーク電流。
      力率 現在の各相のバイパス力率。力率は、皮相電力に対する有効電力の割合です。
      最大実効値電流 現在の各相の最大実効値電流(アンペア(A)単位)。
    4. バッテリーをタップしてステータスを確認します。

      バッテリー

      計測 現在バッテリーから取り出している直流電力(キロワット(kW)単位)。
      現在のバッテリー電圧(VDC)。
      現在のバッテリー電流(アンペア(A)単位)。正電流は、バッテリーが充電中であることを示し、負電流は、バッテリーが放電中であることを示します。
      接続した温度センサーのバッテリー温度(摂氏または華氏)。
      バッテリー バッテリーが低電圧シャットダウンレベルに達するまでの時間。バッテリーの充電レベルもフル充電容量に対するパーセントとして表示されます。
      現在のバッテリー充電(Ah)。
      設定 バッテリータイプを表示します。
      ステータス 充電器の全体的な状態。
      モード 充電器の運転モード(オフフロートブースト均等循環テスト)。
      充電容量 UPSの公称定格電力の最大充電容量(%)
    5. 温度をタップしてステータスを確認します。

      温度

      UPS 周囲温度 周囲温度(摂氏または華氏)。
      バッテリー温度 接続されたバッテリー温度センサーのバッテリー温度(摂氏または華氏)。
      湿度 UPSの内蔵センサーに基づく、取り付けられたパワーモジュールの相対湿度。
      外部センサー。名前はネットワーク管理インターフェイスで設定します。 温度 接続されたオプションの温度センサー(AP9335TとAP9335TH)の周囲温度(摂氏または華氏)。
      湿度 接続されたオプションの湿度センサー(AP9335TH)で測定された湿度(パーセントで表示)。
    6. パワーモジュールをタップしてステータスを確認します。

      パワーモジュール

      ビューには、各パワーモジュールの存在(あり/なし)とステータス(OK、警告、重大)が表示されます。
    7. ピークシェービングをタップしてステータスを確認します。

      ピークシェービング

      ピークシェービングモード 現在ピークシェービングモードが有効または無効なのかを表示します。
      入力電力 UPSが使用している現在の入力電力。
      バッテリー電源 UPSが使用している現在のバッテリー電源。
      ピークシェービングモードでの充電 UPSがアクティブピークシェービングモードである場合に、バッテリー充電が許可されているかどうかを表示します。
      強制バッテリー運転 強制バッテリー運転が有効になっている(緑色)かどうかを表示します。
      充電状態 バッテリーの現在の充電状態。ピークシェービングモードが有効になる前に、バッテリーの充電状態が所定のレベルに達していなければなりません。ピークシェービングモードは、充電状態が所定の最低レベルに達すると解除されます。
      残り時間
      バッテリー運転
      ピークシェービングモード

      バッテリー運転の残り時間。
      アクティブピークシェービングモードの残り時間。
    8. 並列をタップしてステータスを確認します。

      並列

      入力電流 現在の入力電源からの一相あたり入力電流(アンペア(A)単位)。
      バイパス電流 現在のバイパス電源からの一相あたりバイパス電流(アンペア(A)単位)。
      合計出力電力 並列UPSシステムの合計出力電力。並列システムの合計負荷率と合計出力電力をそれぞれkWおよびkVA単位で表示します。
      出力電流 現在の各相の出力電流(アンペア(A)単位)。
      冗長UPSの数 存在する冗長UPSの数。
      冗長設定 構成済みの冗長設定。
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.