990-91380L-018

ERMSドアスイッチキットGVLOPT011(オプション)の取り付け

ERMS(電力量削減保守設定)ドアスイッチキットGVLOPT011は、上流/下流サーキットブレーカーのトリップ設定が、このマニュアルで指定されている推奨値を超える設置において規定されています。IEC向け上流保護と下流保護またはUL向け上流保護と下流保護の「シナリオ2」の詳細を参照してください。
  1. UPSからネジを2本外します。
  2. ERMSドアスイッチを2本のネジで取り付けます。
  3. ERMSドアスイッチの信号ケーブルをUPS上部に配線します。
  4. ERMSドアスイッチの信号ケーブルを、上流回路ブレーカーUIBとSSIB、および下流回路ブレーカーUOBに接続します。接続に関する詳細は、ERMSドアスイッチおよび上流/下流回路ブレーカーに付属している説明書を参照してください。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?