990-91380L-018

UPSの配置

危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
UPSは動かないように固定する必要があります。UPSを最終的な位置に設置したら、次のいずれかを実行します。
  • キャスターが床と接触しなくなるまで水平調節脚を下げる、または
  • 前面の搬送用金具(870-32577)をUPSに取り付け、床に固定します。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
  1. UPSを最終的な設置位置に押し込みます。
  2. 前面の搬送用金具(870-32577)をUPSに再度取り付けます。
  3. 次のいずれかを実行します。
    • 前面の搬送用金具を床に取り付けます。床のタイプに適した金具を使用します。
    • レンチを使用して、UPSの前面と背面の水平調節脚を床面に着くまで下げます。キャスターが床面に着かないようにしてください。水平器を使用してUPSが水平であることを確認します。
      注記
      機器損傷の危険
      水平調節脚を下げた後は、キャビネットを動かさないでください。
      上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。
      注記
      機器損傷の危険
      前面の搬送用金具を設置し、背面排気口から循環された熱風によってUPSがオーバーヒートしないようにしてください。前面の搬送用金具は熱風の逆流を防ぎます。
      上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?