990-91380L-018

耐震アンカーの取り付けとUPSの配置

以下の手順では、オプションの耐震キットGVLOPT002を使用します。

  1. アンカーアセンブリを床に固定します。床のタイプに合った適切な金具を使用してください。背面固定用金具の穴の直径はø16mmです。使用する金具の最小要件は、M12強度グレード8.8です。

    背面図

  2. ネジと固定用金具をすべて取り外します。

    背面図

  3. 付属のM8x25ボルトを使用して、UPSに背面固定用金具のブラケットを取り付けます。

    背面図

  4. UPSを最終的な設置位置に押し込みます。耐震アンカーと位置を揃えます。

    背面図

  5. UPSに前面の耐震固定用金具を取り付け、床に固定します。床のタイプに合った適切な金具を使用してください。ブラケットの穴の直径はø9mmです。使用する金具の最小要件は、M8強度グレード8.8です。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?