他社製バッテリーソリューションの要件
バッテリーインターフェイスには、Schneider Electric製のバッテリーブレーカーボックスを推奨します。詳細については、Schneider Electricにお問い合わせください。
他社製バッテリー回路ブレーカーの要件
危険 |
|---|
|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
バッテリー回路ブレーカの設計要件
| バッテリー回路ブレーカーの定格直流電圧 > バッテリーの標準電圧 | バッテリー構成の標準電圧は、最も高い公称発生バッテリー電圧として定義されます。これは、「バッテリーブロックの数 x セルの数 x セルの浮動電圧」として定義される浮動電圧と等しくなります。 |
| バッテリー回路ブレーカー定格直流電流 > 定格放電バッテリー電流 | この電流はUPSによって制御され、最大放電電流を含んでいる必要があります。通常これは、放電終了時の電流(最小動作直流電圧または過負荷状態の場合、またはその組み合わせ)です。 |
| 直流配線接続部 | 直流ケーブル(DC+およびDC-)用の2つの直流配線接続部が必要です。 |
| 監視用のAUXスイッチ | 各バッテリー回路ブレーカーAUXスイッチを1つ取り付け、UPSに接続する必要があります。UPSは最大4台のバッテリー回路ブレーカーを監視できます。 |
| 短絡遮断特性 | 短絡遮断特性の電流は、(最大)バッテリー構成の短絡直流電流よりも高くなければなりません。 |
| 最小トリップ電流 | バッテリー回路ブレーカーをトリップさせる最小短絡電流は、(最小)バッテリー構成と一致している必要があります。短絡が発生した場合に、遮断器の寿命まで正常に回路ブレーカートリップを作動させるためです。 |
| 一般的なバッテリーソリューション | 並列システムの各UPSに個別のバッテリー回路ブレーカー。 |
危険