990-91380L-018

PBUSケーブルの接続

すべてのPBUSケーブルは二重絶縁/ジャケットケーブルである必要があります。最低定格は30 VDCです。

Schneider Electricが提供するPBUSケーブル(0W7995または0W7996)の使用を推奨します。

  1. 付属のPBUS 1(白)およびPBUS 2(赤)のケーブルをUPSのPBUSポートに接続します。
  2. 未使用のコネクタに終端プラグ(T)を取り付けます。

    3台のUPSを並列に接続したシステムの例

    注記: 2台の並列UPS間のPBUSケーブルの最大許容長は75メートル(246フィート)です。最大6台のGVL UPSを並列に使用する構成の場合、UPS 1からUPS 6までのすべてのPBUSケーブルの合計の長さは、75メートル(246フィート)以内である必要があります。ケーブル仕様:パッチケーブルSSTP CAT6:22-26 AWG標準裸銅線、4つのツイストペア、銅箔シールドケーブル。詳細については、Schneider Electricにお問い合わせください。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?