990-91380L-018

UL固有の仕様

UL向け上流保護と下流保護

パワーモジュールのライブスワップの前提条件

パワーモジュールのライブスワップは、以下のUPS設置前提条件下においてのみ可能です。シナリオ1またはシナリオ2のいずれかに従ってください。

UPS設置前提条件 - シナリオ1:瞬時オーバーライド値とトリップ時間。これは以下UL向け推奨上流保護の表に従って設定されます。 UPS設置前提条件 - シナリオ2:GVLOPT011でサポートされる代替遮断装置構成とERMSモード付き遮断装置。*
サーキットブレーカーの瞬時トリップ時間は、最大50 msである必要があります。 ブレーカーは、入力(ユニット入力遮断装置:UIB)とバイパス(スタティックスイッチ入力遮断装置:SSIB)向けに設置する必要があります。
サーキットブレーカーの瞬時オーバーライド値は、以下の表に基づいて設定する必要があります。 サーキットブレーカー(UIB、SSIB)は、NEC 240.87、NFPA70E、IEEE1584、またはEN51110-1に準拠したERMSモードを備えている必要があります。
ブレーカーは、入力(ユニット入力遮断装置:UIB)とバイパス(スタティックスイッチ入力遮断装置:SSIB)向けに設置する必要があります。 3つ以上のUPSを備えた並列システムの場合:ブレーカーは、各UPSの出力(ユニット出力遮断装置:UOB)向けに設置する必要があります。ユニット出力遮断装置(UOB)のサイズは、スタティックスイッチ入力遮断装置(SSIB)と同じです。
3つ以上のUPSを備えた並列システムの場合:ブレーカーは、各UPSの出力(ユニット出力遮断装置:UOB)向けに設置する必要があります。ユニット出力遮断装置(UOB)のサイズは、スタティックスイッチ入力遮断装置(SSIB)と同じです。 サーキットブレーカー(UOB)は、NEC 240.87、NFPA70E、IEEE1584、またはEN51110-1に準拠したERMSモードを備えている必要があります。
ライブスワップは、UPSを保護するために電流を制限する断路器が使用されている場合、65 kAbfを超えるシステムで使用することはできません。 GVLOPT011(Galaxy VLドアスイッチキット)をUPSに取り付け、UPSのフロントドアを開けたときに、UIB、SSIB、UOBでERMSモードがオンになるように、接続する必要があります。
  ERMSモードでは、瞬時トリップ電流を5000 A以下に設定する必要があります。すべての時間遅延設定は、ゼロに設定します。

Schneider Electricは、シナリオ1またはシナリオ2の前提条件が満たされていない場合、ライブスワップラベルを製品前面から削除する権利を有します。

危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
シナリオ1またはシナリオ2の前提条件に従ったUPSの設置においてのみ、パワーモジュールのライブスワップを実行してください。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。

UL向け推奨上流保護

バイパス/出力遮断装置のサイズは、公称電流+10%に基づいています。これは、低グリッド電圧や並列UPS間のケーブル長の偏差に対応するためです。バッテリー遮断装置のサイズは、380 VDCと定義された放電終止時電圧に基づいています。

注記: 過電流保護は、機能が記載された他メーカーのものを使用してください。
UPS定格 200 kW 250 kW
  入力 バイパス 入力 バイパス
ブレーカータイプ LJF36400CU31X LJF36400CU31X

LJF36400CU31X

LJF36400CU31X
Ir 320 280 400 360
tr ≥4 ≥4 ≥4 ≥4
li (x In) ≤12 ≤12 ≤12 ≤12
UPS定格 300 kW 350 kW 400 kW
  入力 バイパス 入力 バイパス 入力 バイパス
ブレーカータイプ

PJF36060CU31A

PJF36060CU31A

PJF36060CU31A

PJF36060CU31A

PJF36080CU31A PJF36060CU31A
Ir 480 420 540 480 640 540
tr ≥4 ≥4 ≥4 ≥4 ≥4 ≥4
li (x In) ≤12 ≤12 ≤10 ≤12 ≤10 ≤12
UPS定格 450 kW 500 kW
  入力 バイパス 入力 バイパス
ブレーカータイプ PJF36080CU31A PJF36080CU31A PJF36080CU31A PJF36080CU31A
Ir 720 640 800 720
tr ≥4 ≥4 ≥4 ≥4
li (x In) ≤8 ≤10 ≤8 ≤10

UL向け推奨ケーブルサイズ

危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
  • すべての配線は、国が定める基準および/または電気規定に準拠する必要があります。
  • 入力/バイパス/出力/中性点/接地の各ケーブルの最大許容ケーブルサイズは600 kcmilです。
  • DCケーブルの最大許容ケーブルサイズは500 kcmilです。
  • 収縮スリーブはケーブルラグの圧着部に必ず取り付け、すべてのケーブル絶縁体と重なるようにする必要があります。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。

バスバー1個あたりのケーブル接続の最大数:

  • 入力/出力/バイパスバスバーに4本

  • 入力/出力/バイパスバスバーに4 x 600 kcmil

  • DC+/DC-バスバーに5 x 500 kcmilまたは8 x 300 kcmil

  • Nバスバーに8本

  • 接地バスバーに16本

注記: 過電流保護は、他メーカーのものを使用してください。

このマニュアルにおけるケーブルサイズは、National Electrical Code(NEC)の表310.15 (B)(16)中の以下の表記内容に基づいています。*

  • 90 °C(194 °F)の導体(75 °C(167 °F)の終端)

  • 周囲温度30 °C(86 °F)

  • 銅導体またはアルミニウム導体を使用

周囲温度が30 °C(86 °F)を超える場合、NECで明記されている補正係数に従ってより大きな導体を選択する必要があります。

機器接地導体(EGC)のサイズは、NEC 250.122条および表250.122の最小要件に従っています。

注記: UIB、UOB、MBB、SSIBに対して100%の定格サーキットブレーカーです。バッテリーブレーカー用定格容量100%ブレーカーです。

バイパス/出力ケーブルのサイズは、公称電流+10%に基づいています。これは、低グリッド電圧や並列UPS間の長さの偏差に対応するためです。バッテリーケーブルのサイズは、380 VDCと定義された放電終止時電圧に基づいています。

UPS定格 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
電圧(V) 480 480 480 480 480 480 480
入力相(AWG/kcmil) 1 x 350 1 x 500 2 x 4/0 2 x 300 2 x 350 2 x 400 2 x 500
入力EGC(AWG/kcmil) 1 x 3 1 x 3 2 x 2 2 x 1 2 x 1/0 2 x 1/0 2 x 1/0
バイパス/出力相(AWG/kcmil) 1 x 300 1 x 400 1 x 600 2 x 250 2 x 300 2 x 350 2 x 400
バイパスEGC/出力EGC(AWG/kcmil) 1 x 4 1 x 3 1 x 2 2 x 2 2 x 1 2 x 1/0 2 x 1/0
DC+/DC-(AWG/kcmil)(mm2 2 x 300 2 x 400 3 x 350 3 x 400 4 x 350 4 x 400 4 x 500
DC EGC(AWG/kcmil) 2 x 1 2 x 1/0 3 x 2/0 3 x 2/0 4 x 3/0 4 x 4/0 4 x 4/0
3線並列用インバーター中間点ケーブル(AWG/kcmil) 1 x 350 1 x 500 2 x 4/0 2 x 300 2 x 350 2 x 400 2 x 500

アルミニウム

UPS定格 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
電圧(V) 480 480 480 480 480 480 480
入力相(AWG/kcmil) 1 x 500 2 x 250 2 x 300 2 x 400 2 x 500 (3 x 300)* (3 x 400)*
入力EGC(AWG/kcmil) 1 x 1 2 x 1 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 3/0 3 x 3/0 3 x 3/0
バイパス/出力相(AWG/kcmil) 1 x 400 1 x 600 2 x 250 2 x 350 2 x 400 2 x 500 2 x 600
バイパスEGC/出力EGC(AWG/kcmil) 1 x 2 1 x 1 2 x 1/0 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 3/0 2 x 3/0
DC+/DC-(AWG/kcmil)(mm2 2 x 500 3 x 300 3 x 500 4 x 350 4 x 500 5 x 400 5 x 500
DC EGC(AWG/kcmil) 1 x 2/0 3 x 3/0 3 x 4/0 4 x 4/0 4 x 250 5 x 350 5 x 350
3線並列用インバーター中間点ケーブル(AWG/kcmil) 1 x 500 2 x 250 2 x 300 2 x 400 2 x 500 3 x 300 3 x 400

入力、バイパスおよび出力ケーブルの管理に関するガイダンス

入力、バイパスおよび出力ケーブルは回路でまとめる必要があります。レースウェイの場合、以下の2種類のケーブルフォーメーションを使用してください。

並列システムのバイパス運転における負荷共有

バイパス回路のインピーダンスは、並列UPSシステムで制御する必要があります。バイパス運転モードで動作している場合、並列負荷共有は、ケーブル、スイッチギアー、スタティックスイッチ、ケーブル構成で構成されるバイパス回路のトータルインピーダンスによって決定されます。

並列システム - デュアル給電

注記
機器損傷の危険
並列システムのバイパス運転で正しく負荷共有を行うには、以下の推奨事項に従います。
  • バイパスケーブルはすべてのUPSで同じ長さでなければなりません。
  • 出力ケーブルはすべてのUPSで同じ長さでなければなりません。
  • 入力ケーブルは、1系統主電源内のすべてのUPSで同じ長さでなければなりません。
  • ケーブル構成の推奨事項に従っている必要があります。
  • バイパス/入力および出力スイッチギアーのバスバーレイアウトのリアクタンスは、すべてのUPSで同じである必要があります。
上記の推奨事項に従わない場合、バイパスでの負荷共有が不均一になり、個々のUPSが過負荷になる可能性があります。
上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。

並列UPSシステムのeConversion運転制限

eConversion運転は、並列UPSシステムのUPSを最小負荷率で稼働させることができます。必要な最小負荷率は、電源ケーブルのサイズによって異なります。

注記: 推奨ケーブルサイズを使用した設置については、推奨ケーブルサイズに基づく標準eConversion運転制限表で最小負荷率を参照してください。

推奨ケーブルサイズに基づく標準eConversion運転制限

UPS定格 最小負荷率
200 kW 34%
250 kW 27%
300 kW 23%
350 kW 19%
400 kW 17%
450 kW 15%
500 kW 14%

この表を使用するにあたってのその他の前提条件は以下の通りです。

  • 値は推奨ケーブルサイズの使用に基づいて計算されています。

  • 各相につき最大2本のケーブル設置がサポートされています。

  • バイパスケーブルと出力ケーブルは、すべてのUPSで同じ長さである必要があります。

注記: 80%のブレーカーの設置などの特定の設置や、IEC基準に準拠したその他の設置方法が適用される場合は、非推奨のケーブルサイズを使用することが可能です。非推奨ケーブルサイズを使用した設置については、非推奨ケーブルサイズに基づく標準eConversion運転制限表で定格電圧率を参照してください。

非推奨ケーブルサイズに基づく標準eConversion運転制限

UPS定格 最小負荷率
200 kW 50%
250 kW 40%
300 kW 34%
350 kW 29%
400 kW 25%
450 kW 22%
500 kW 20%

この表を使用するにあたってのその他の前提条件は以下の通りです。

  • 値は非推奨ケーブルサイズを使用したシナリオに基づいて計算されています。

  • 各相につき3本または4本のケーブル設置がサポートされています。

  • バイパスケーブルと出力ケーブルは、すべてのUPSで同じ長さである必要があります。

ULに推奨されるボルトおよびラグサイズ

注記
機器損傷の危険性
UL承認済みの圧縮ケーブルラグのみを使用してください。
上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。

ケーブルサイズ ボルトサイズ ケーブルラグタイプ(1穴) ケーブルラグタイプ(2穴NEMA) 圧着工具 ダイス
1/0 AWG M10x35mm

LCB1/0-12-X

LCC1/0-12-X

CT-930

CD-920-1/0 Pink P42

2/0 AWG M10x35mm

LCB2/0-12-X

LCC2/0-12-X

CT-930

CD-920-2/0 Black P45

3/0 AWG M10x35mm

LCB3/0-12-X

LCC3/0-12-X

CT-930

CD-920-3/0 Orange P50

4/0 AWG M10x35mm

LCB4/0-12-X

LCC4/0-12-X

CT-930

CD-920-4/0 Purple P54

250 kcmil M10x35mm

LCB250-12-X

LCC250-12-X

CT-930

CD-920-250 Yellow P62

300 kcmil M10x35mm

LCB300-12-X

LCC300-12-X

CT-930

CD-920-300 Red P66

350 kcmil M10x35mm

LCB350-12-X

LCC350-12-X

CT-930

CD-920-350 Red P71

400 kcmil M10x35mm

LCB400-12-X

LCC400-12-6

CT-930

CD-920-400 Blue P76

450 kcmil M10x35mm

LCC450-12-6

CT-930
500 kcmil M10x35mm

LCB500-12-X

LCC500-12-6

CT-930

CD-920-500 Blue P87

アルミニウム

ケーブルサイズ ボルトサイズ ケーブルラグタイプ(1穴) ケーブルラグタイプ(2穴NEMA) 圧着工具 ダイス
1/0 AWG M10x35mm

LAA1/0-12-5

LAB1/0-12-X

CT-930

CD-920-1/0 Pink P42

2/0 AWG M10x35mm

LAA2/0-12-5

LAB2/0-12-5

CT-930

CD-920-2/0 Black P45

3/0 AWG M10x35mm

LAA3/0-12-5

LAB3/0-12-5

CT-930

CD-920-3/0 Orange P50

4/0 AWG M10x35mm

LAA4/0-12-5

LAB4/0-12-5R

CT-930

CD-920-4/0 Purple P54

250 kcmil M10x35mm

LAA250-12-5

LAB250-12-5

CT-930

CD-920-250 Yellow P62

300 kcmil M10x35mm

LAA300-12-2

LAB300-12-2

CT-930

CD-920-300 Red P66

350 kcmil M10x35mm

LAA350-12-2

LAB350-12-2R

CT-930

CD-920-350 Red P71

400 kcmil M10x35mm

LAB400-12-2

CT-930

CD-920-400 Blue P76

500 kcmil M10x35mm

LAA500-12-2

LAB500-12-2R

CT-930

CD-920-500 Blue P87

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?