保守バイパスキャビネット付きUPSの設置手順
危険 |
|---|
|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
UPSは動かないように固定する必要があります。UPSを最終的な位置に設置したら、次のいずれかを実行します。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
- UPSおよび保守バイパスキャビネットの耐震アンカー、機器設置、内部接続、電源ケーブル配線、信号ケーブル配線については、保守バイパスキャビネット設置マニュアルに従ってください。UPSシステムの仕様は、UPS設置マニュアルに記載されています。
- 信号ケーブルの接続。
- スイッチギアーおよび他社製の補助製品からの信号線の接続。
- 外部通信ケーブルの接続。
- Modbusケーブルの接続。
- 外部同期の場合のみ:外部同期用の信号ケーブルの接続。
- パワーモジュールの取り付け。
- 翻訳済み安全ラベルの製品への追加。
- 最終設置。
危険