990-91379C-037

配置输出

注: 要确保 UPS 正确运行,必须进行此配置。
  1. 点击配置 > 输出
    1. 根据配置将 AC 电压 ph-ph 设置为 380VAC400VAC415VAC440VAC480VAC
    2. 根据配置将频率设置为 50Hz ±1.050Hz ±3.050Hz ±10.060Hz ±1.060Hz ±3.060Hz ±10.0
    3. 点击确定保存设置,然后点击箭头符号转到下一页。
    4. 设置旁路和输出容差 (%)。旁路和输出容差范围为 +3% 至 +10%,默认为 +10%。
    5. 设置电压补偿 (%)。UPS 的输出电压可在 ±3% 范围内调整以补偿不同的电缆长度。默认为 0%。
    6. 设置过载阈值 (%)。过载范围为 0 ~ 100%,默认为 75%。
    7. 设置变压器电压补偿 (%)。变压器电压补偿范围为 0% ~ 3%,默认为 0%。请参阅输出变压器电压补偿了解更多详细信息,并参阅配置 UPS 输入了解在装有输出变压器的情况下如何配置。
    8. 点击确定保存设置。
本页的QR代码

这有帮助吗?