关闭 UPS 系统,使其进入维修旁路运行模式
注: 仅在断路器的指示灯亮起时,才可以操作该断路器。
- 点击 或 ,然后按照显示屏上的步骤进行操作。
- 常规关机步骤 - 含维修旁路断路器 MBB 的 UPS 系统:注: 以下为常规关机步骤。始终按照与您系统相配套的引导顺序中的步骤操作。
- 选择 。
- 闭合维修旁路断路器 MBB。
- 断开系统隔离断路器 SIB(如有)。
- 断开设备输出断路器 UOB。
- 选择 或按住控制器上的逆变器关闭按钮(长按 5 秒)。
- 断开静态开关输入断路器 SSIB(如有)。
- 断开电池断路器。
- 断开设备输入断路器 UIB。
- 对并机系统中的其他 UPS 重复步骤 d 到 h。