990-91379H-031

Stäng ner UPS-systemet och övergå till underhållsbypassdrift

OBS: Använd endast en frånkopplingsenhet när den tillhörande indikatorlampan för frånkopplingsenheten är tänd.
  1. Tryck på Kontroll > Guidade sekvenser > Stäng UPS-systemet eller Kontroll > Guidade sekvenser > Stänga en UPS i ett parallellsystem och följ stegen som visas på skärmen.
  2. Generell startprocedur för ett UPS-system med frånkopplingsenhet för underhållsbypass MBB:
    OBS: Följande är generella avstängningsförfaranden. Följ alltid stegen i Guidade sekvenser som är specifika för systemet
    1. Välj Kontroll > Driftläge > Övergång till bypassdrift.
    2. Stäng frånkopplingsenheten för underhållsbypass MBB.
    3. Öppna frånkopplingsenheten för systemisolering SIB (om sådan finns).
    4. Öppna frånkopplingsenheten för enhetens utgång UOB.
    5. Välj Kontroll > Växelriktare > Växelriktare av eller tryck på knappen Växelriktare AV (håll intryckt i fem sekunder) på systemnivåstyrenheten.
    6. Öppna frånkopplingsenheten för den statiska omkopplarens ingång SSIB (om sådan finns).
    7. Öppna frånkopplingsenheten(-erna) för batteri.
    8. Öppna frånkopplingsenheten för enhetens ingång UIB.
    9. Upprepa steg d till h för andra UPS:er i ett parallellsystem.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.