990-91379G-004

Luk UPS-systemet ned til vedligeholdelsesbypassdrift

BEMÆRK: Betjen kun en afbryder, når den tilhørende indikatorlampe for afbryder lyser.
  1. Tryk på Kontrol > Guidede sekvenser > Luk UPS-system ned eller Kontrol > Guidede sekvenser > Luk en UPS ned i et parallelt system, og følg vejledningen på displayet.
  2. Generisk nedlukningsprocedure for et UPS-system med vedligeholdelsesbypassafbryder MBB:
    BEMÆRK: Følgende er generiske nedlukningsprocedurer. Du skal altid følge vejledningen i de Guidede sekvenser, som passer til dit system.
    1. Vælg Kontrol > Driftstilstand > Skift til bypassdrift.
    2. Luk vedligeholdelsesbypassafbryderen MBB.
    3. Åbn systemets isolationsafbryder SIB (hvis til stede).
    4. Åbn enhedens udgangsafbryder UOB.
    5. Vælg Kontrol > Vekselretter > Sluk vekselretter, eller tryk på OFF-knappen til vekselretteren (hold nede i fem sekunder) på sektionen for kontrolenheden på systemniveau.
    6. Åbn indgangsafbryderen til den statiske switch SSIB (hvis til stede).
    7. Åbn batteriafbryderen/-afbryderne.
    8. Åbn enhedens indgangsafbryder UIB.
    9. Gentag trin d til h for andre UPS'er i et parallelsystem.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.