990-5454C-007

Τελική εγκατάσταση

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΞΟΥ
Όλα τα πλαίσια και τα καλύμματα πρέπει να επανατοποθετηθούν σωστά πριν από την ενεργοποίηση του προϊόντος.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
  1. Επανατοποθετήστε τα τέσσερα μπροστινά καλύμματα.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δύο διαφορετικά καλύμματα διακόπτη παρέχονται με το κενό ερμάριο μπαταρίας. Τοποθετήστε το κατάλληλο κάλυμμα για τον ασφαλειοδιακόπτη της μπαταρίας σας.

    Σύστημα κάτω εισόδου καλωδίων

    Σύστημα άνω εισόδου καλωδίων

  2. Ασφαλίστε το μπροστινό άγκιστρο αγκύρωσης στο κενό ερμάριο μπαταρίας με βίδες M6.

    Μπροστινή όψη κενού ερμαρίου μπαταρίας

  3. Στερεώστε το μπροστινό άγκιστρο αγκύρωσης στο έδαφος.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι κοχλίες αγκύρωσης στο έδαφος δεν παρέχονται.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;