990-5454C-017

Installazione finale

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutti i pannelli e le coperture devono essere opportunamente reinstallati prima di attivare il prodotto.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
  1. Reinstallare le quattro coperture anteriori.
    NOTA: Due diverse coperture degli interruttori vengono fornite con l'armadio delle batterie vuoto. Installare la copertura dell'interruttore adatta per il proprio interruttore delle batterie.

    Sistema con ingresso dei cavi dal basso

    Sistema con ingresso dei cavi dall'alto

  2. Fissare la staffa di ancoraggio anteriore all'armadio della batterie vuoto con le viti M6.

    Vista anteriore dell'armadio delle batterie vuoto

  3. Installare la staffa di ancoraggio anteriore sul pavimento.
    NOTA: i bulloni di ancoraggio al pavimento non vengono forniti.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?