990-5454C-023

Endelig installasjon

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Alle paneler og deksler må installeres på nytt før produktet strømføres.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
  1. Sett på de fire frontdekslene igjen.
    MERK: To forskjellige bryterdeksler leveres med det tomme batterikabinettet. Monter bryterdekselet som passer for batteribryteren.

    System med nedre kabelinnføring

    System med øvre kabelinnføring

  2. Fest de fremre forankringsbeslagene til det tomme batterikabinettet med M6-skruer.

    Tomt batterikabinett vist forfra

  3. Fest de fremre forankringsbeslagene til gulvet.
    MERK: Forankringsbolter for gulvfesting er ikke inkludert.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?