990-5910G-006

Cambiar la contraseña

NOTA: Cambie siempre la contraseña en su primera sesión de acceso y guárdela en un lugar seguro.
SUGERENCIA: Cree contraseñas complejas para proteger su SAI:
  • La contraseña debe tener al menos ocho caracteres.

  • La contraseña debe ser considerablemente distinta de las contraseñas anteriores y de las contraseñas de otros dispositivos.

  • Utilice una combinación de letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales.

  1. Pulse Cerrar sesión.
  2. Pulse Configuración.
  3. Introduzca la contraseña.
    NOTA: El valor predeterminado del nombre de usuario y la contraseña del administrador es admin.
  4. Pulse Cambiar contraseña y escriba la contraseña nueva.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?