990-5910F-006

Reemplazar o instalar un banco de baterías modulares

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Las baterías pueden presentar riesgos de descarga eléctrica y cortocircuitos de alta intensidad. Al manipular las baterías, se deben tener en cuenta las siguientes precauciones:
  • El mantenimiento de las baterías debe realizarlo o supervisarlo únicamente personal cualificado con conocimiento sobre baterías, quien debe tomar las precauciones necesarias. Mantenga alejado de las baterías al personal no cualificado.
  • No tire las baterías al fuego, ya que pueden explotar.
  • No abra, altere ni desmonte las baterías. La exposición al electrolito es perjudicial para la piel y los ojos. Puede ser tóxico.
  • Quítese relojes, anillos y otros objetos metálicos.
  • Use herramientas con mangos aislantes.
  • Lleve guantes, botas y gafas protectoras.
  • No deje herramientas ni piezas metálicas sobre las baterías.
  • Coloque el disyuntor de batería (BB) en la posición OFF (abierto) antes de comenzar este procedimiento.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ADVERTENCIA
riesgo de daños en el equipo
  • Cuando reemplace o instale módulos de baterías, use siempre el mismo tipo de módulo de batería (misma referencia comercial) en todo el sistema SAI.
  • Reemplace o instale siempre un banco de baterías completo (cuatro módulos de baterías).
  • Espere a que el sistema esté listo para su encendido para colocar los módulos de baterías en el sistema. El tiempo transcurrido desde la instalación del módulo de baterías hasta el encendido del sistema SAI no debe ser superior a 72 horas o 3 días.
  • Si el sistema SAI permanece apagado por un largo tiempo, recomendamos que lo encienda durante un periodo de 24 horas, como mínimo una vez al mes. De este modo, se cargan los módulos de baterías instalados y se evitan daños irreversibles por una fuerte descarga.
  • Almacene los módulos de baterías a temperatura ambiente, entre -15 y 40 °C (5 y 104 °F).
  • Almacene los módulos de baterías en su embalaje protector original.
  • Los módulos de baterías almacenados a una temperatura entre -15 y 25 °C (5 y 77 °F) deben recargarse cada seis meses para evitar daños por una fuerte descarga. Los módulos de baterías almacenados a más de 25 °C (77 °F) deben recargarse a intervalos más cortos.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
AVISO
Riesgo de caída de la carga
El respaldo de batería no está disponible en un armario cuando el disyuntor de batería (BB) del armario está en la posición OFF (abierto).
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
  1. Coloque el disyuntor de batería (BB) en la posición OFF (abierto) del SAI o el armario de baterías modulares del SAI en los que se deba reemplazar o colocar los módulos de baterías.
  2. Retire la tapa de la batería del SAI o el armario de baterías modulares.
  3. Retire un módulo de baterías:
    1. Desconecte los terminales de las baterías de la parte frontal del módulo de baterías.
    2. Quite el tornillo de la manilla del módulo de baterías; a continuación, levante la manilla.
    3. Extraiga con cuidado el módulo de baterías de la ranura. Retire siempre el banco de baterías completo (cuatro módulos de baterías).
  4. Instale un módulo de baterías:
    1. Encaje el módulo de baterías en la ranura. Llene los estantes desde la parte inferior hacia arriba. Instale siempre un banco de banco de baterías completo (cuatro módulos de baterías).
    2. Gire hacia abajo la manilla del módulo de baterías y fíjela al estante con el tornillo que se suministra.
    3. Conecte los terminales de las baterías a la parte frontal del módulo de baterías.
  5. Consulte Ver el estado de la batería modular para verificar la instalación correcta de los módulos de baterías.
  6. Vuelva a colocar la tapa de la batería en el SAI o el armario de baterías modulares.
  7. Coloque el disyuntor de batería (BB) en la posición ON (cerrado) del SAI o el armario de baterías modulares.
  8. Solo para la sustitución completa de todos los módulos de baterías en el sistema SAI: Seleccione Mantenimiento > Sustitución baterías para restablecer todos los datos de las baterías (incluidos el factor de envejecimiento del tiempo de autonomía de la batería, los contadores de vida útil y las estadísticas de la batería).
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?