990-5910G-006

Poner en marcha el sistema SAI desde el modo apagado

NOTA: Use este procedimiento para poner en marcha un SAI desde el modo apagado sin carga alimentada. Si pone en marcha el SAI con carga alimentada mediante MBB o IMB, siga el procedimiento que se indica en Arrancar el sistema SAI desde funcionamiento en derivación de mantenimiento.
  1. Cierre el dispositivo de desconexión de entrada de unidad (UIB).
    Se enciende la pantalla. La secuencia de reinicio dura unos 3 minutos.
  2. Cierre el dispositivo de desconexión de entrada de conmutador estático (SSIB), si existe.
  3. Cierre los dispositivos de desconexión de batería (si los hay).
  4. Cierre el dispositivo de desconexión de salida de unidad (UOB).
  5. Cierre el dispositivo de desconexión de aislamiento del sistema (SIB), si existe.
  6. Encienda el inversor pulsando el botón de encendido de la caja de control o siguiendo Encender el inversor.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?