990-5910F-006

Apagar el sistema SAI en funcionamiento en derivación de mantenimiento

NOTA: Solo debe poner en funcionamiento un disyuntor cuando el indicador luminoso correspondiente esté encendido.
  1. Pulse Control > Secuencias guiadas > Apagar el sistema SAI o Control > Secuencias guiadas > Apagar un SAI en un sistema en paralelo, y siga los pasos que aparezcan en pantalla.
  2. Procedimiento de apagado genérico para un sistema SAI con disyuntor de derivación de mantenimiento externo (MBB):
    NOTA: A continuación se muestran procedimientos de apagado genéricos. Siga siempre los pasos de Secuencias guiadas que son específicos de su sistema.
    1. Si es posible, seleccione Control > Modo de funcionamiento > Transf. a funcionam. deriv.
    2. Cierre el disyuntor de derivación de mantenimiento MBB.
    3. Abra el disyuntor de aislamiento del sistema SIB, si lo hay.
    4. Abra el disyuntor de salida de la unidad UOB.
    5. Seleccione Control > Inversor > Inversor desact. o pulse el botón INVERSOR DESACTIVADO (manténgalo pulsado cinco segundos) en la sección del controlador.
    6. Abra el disyuntor de entrada del conmutador estático (SSIB), si lo hay.
    7. Abra los disyuntores de batería.
    8. Abra el disyuntor de entrada de unidad (UIB).
    9. Repita del paso d al h para otros SAI en un sistema en paralelo.
  3. Procedimiento de apagado genérico de un sistema SAI que utiliza el disyuntor de mantenimiento interno IMB (sin disyuntor MBB):
    NOTA: A continuación se muestran procedimientos de apagado genéricos. Siga siempre los pasos de Secuencias guiadas que son específicos de su sistema.
    1. Si es posible, seleccione Control > Modo de funcionamiento > Transf. a funcionam. deriv.
    2. Cierre el disyuntor de mantenimiento interno (IMB).
    3. Abra los disyuntores de batería.
    4. Repita el paso c para otro SAI en un sistema en paralelo 1+1 simplificado.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?