990-5910F-006

Conecte el sensor de temperatura o de humedad (opcional)

El sensor de temperatura o de humedad (AP9335T o AP9335TH) se puede conectar a la tarjeta de administración de red.

  1. Conecte el sensor de temperatura o de humedad al puerto de E/S universal de la tarjeta de administración de red.
  2. Configure el sensor de temperatura o de humedad mediante la tarjeta de administración de red. Consulte Acceso a la configuración de la interfaz de administración de red.
  3. Para consultar las mediciones de temperatura o de humedad, pulse Estado > Temperatura.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?