990-5910G-006

Configurar la red

La red se puede configurar para la tarjeta de administración de red (NMC) integrada y la opcional.

  1. Pulse Configuración > Red > IPv4 y seleccione NMC integrada para configurar la tarjeta de administración de red integrada, o bien NMC opcional para configurar la tarjeta de administración de red opcional.
    1. Configure Modo dirección en Manual, BOOTP o DCHP.
    2. También puede desactivar la red seleccionando Desactivar integrada NMC IPv4/Desactivar opcional NMC IPv4.
    3. Pulse Aceptar para guardar la configuración.
  2. Pulse Configuración > Red > IPv6 y seleccione NMC integrada para configurar la tarjeta de administración de red integrada, o bien NMC opcional para configurar la tarjeta de administración de red opcional.
    1. Establezca el valor de Modo DHCPV6 en Dirección y otros datos, Solo inform. que no sea direc. o Nunca IPv6.
    2. Seleccione Config. automática o Manual.
    3. También puede desactivar la red seleccionando Desactivar integrada NMC IPv6/Desactivar opcional NMC IPv6.
    4. Pulse Aceptar para guardar la configuración.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?