990-5910G-006

LED de estado para indicar el modo de funcionamiento del SAI

Si la pantalla deja de funcionar, puede ver el modo de funcionamiento del SAI a través de los LED de estado detrás del panel frontal.

  • El LED verde significa que la función está activa.

  • El LED desactivado indica que la función está inactiva.

  • El LED rojo significa que la función no está operativa o tiene una alarma.

Conversión doble (funcionamiento normal)
Funcionamiento con batería (en sistema con suministro de red con dos entradas con derivación disponible)
Funcionamiento con batería (en sistema con suministro de red simple o en sistema con suministro de red con dos entradas con derivación no disponible)
Funcionamiento en derivación estática solicitada
Funcionamiento en derivación estática forzada
Modo ECO
Modo eConversion
Modo apagado
Funcionamiento en derivación estática en espera
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?