990-5910F-011

Lähdön määrittäminen

HUOMAUTUS: Tämä määritys on pakollinen UPSin oikean toiminnan kannalta.
  1. Napauta Määritys > Lähtö.
    1. Aseta Vaihtojännite ph-ph arvoon 200 VAC, 208 VAC, 220 VAC, 380 VAC, 400 VAC, 415 VAC tai 480 VAC määrityksestä riippuen. (Kaikki jännitteet eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla.)
    2. Aseta Taajuuden arvoksi 50 Hz ±1,0, 50 Hz ±3,0, 50 Hz ±10,0, 60 Hz ±1,0, 60 Hz ±3,0 tai 60 Hz ±10,0 kokoonpanon mukaan.
    3. Napauta OK tallentaaksesi asetukset ja napauta nuolikuvaketta siirtyäksesi seuraavalle sivulle.
    4. Aseta Ohituksen ja lähdön rajat (%). Ohituksen ja lähdön rajaväli on +3 – +10 %, oletus on +10 %.
    5. Aseta Jännitteen tasaus (%). UPSin lähtöjännitettä voi säätää enintään ±3 %, mikä tasaa vaihtelevia kaapelien pituuksia.
    6. Aseta Ylikuorman raja (%). Ylikuorman väli on 0–100 %, oletus on 75 %.
    7. Aseta Muuntajan jännitteen tasaus (%). Muuntajan jännitteen tasausväli on 0–3 %, oletus on 0 %. Katso lisätietoja kohdasta Lähtömuuntajan jännitteen tasaus ja sen hetkisen lähtömuuntajan määritys kohdasta UPS-syötön määrittäminen.
    8. Napauta OK, niin tehdyt asetukset tallentuvat.
Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.