990-5910G-031

Byta ut luftfiltret (GVSOPT001 och GVSOPT015)

  1. Öppna UPS:ens frontpanel.
  2. Ta bort luftfiltret genom att trycka det uppåt tills du kan få ut det över de två metallfästena i botten och dra sedan ut det.
  3. Håll det nya luftfiltret i sidorna genom att trycka det uppåt mot dörrkarmen tills du kan fösa in det över de två metallfästena.
  4. Montera de två medföljande gummipackningarna på endera sida av dörren så nära kanten av dörrkarmen som möjligt. Ersätt gummipackningarna vid behov nästa gång luftfiltret ersätts.
  5. Slå till UPS-enhetens frontpanel.
  6. Starta om luftfilterräknaren, se Konfigurera påminnelse om luftfilter.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?