990-5910F-022

Het UPS-systeem uitschakelen in onderhoudsbypassmodus

OPMERKING: Gebruik een schakelaar alleen wanneer het bijbehorende schakelaarindicatielampje brandt.
  1. Tik op Besturing > Begeleide cycli > UPS-systeem uitschakelen of Besturing > Begeleide cycli > UPS in parallel systeem uitschakelen en volg de stappen die op het display worden weergegeven.
  2. Algemene uitschakelprocedure voor een UPS-systeem met externe onderhoudsbypass-schakelaar MBB:
    OPMERKING: Dit is een algemene uitschakelprocedure. Volgt altijd de stappen uit de Begeleide cycli die van toepassing zijn op uw systeem.
    1. Selecteer Besturing > Bedrijfsmodus > Naar bypassbedrijf indien mogelijk.
    2. Sluit de onderhoudsbypass-schakelaar (MBB).
    3. Open de systeemisolatieschakelaar, (SIB) indien aanwezig.
    4. Open de uitgangsschakelaar voor de eenheid (UOB).
    5. Selecteer Besturing > Omvormer > Omvormer uit of houd de knop Omvormer UIT (op het controllergedeelte) vijf seconden ingedrukt.
    6. Open de ingangsschakelaar voor statische schakelaar (SSIB), indien aanwezig.
    7. Open de batterijschakelaar(s).
    8. Open de eenheidingangsschakelaar (UIB).
    9. Herhaal stap d tot stap h voor andere UPS-eenheden in een parallel systeem.
  3. Algemene uitschakelprocedure voor een UPS-systeem met behulp van de interne onderhoudsschakelaar IMB (geen MBB aanwezig):
    OPMERKING: Dit is een algemene uitschakelprocedure. Volgt altijd de stappen uit de Begeleide cycli die van toepassing zijn op uw systeem.
    1. Selecteer Besturing > Bedrijfsmodus > Naar bypassbedrijf indien mogelijk.
    2. Sluit de interne onderhoudsschakelaar (IMB).
    3. Open de batterijschakelaar(s).
    4. Herhaal stap c voor andere UPS-eenheden in een vereenvoudigd 1+1 parallel systeem.
QR code for this page

Was dit nuttig?