990-5910G-031

Stäng ner UPS-systemet till underhållsbypassdrift

OBS: Använd endast en frånkopplingsenhet när den tillhörande indikatorlampan för frånkopplingsenheten är tänd.
  1. Tryck på Kontroll > Guidade sekvenser > Stäng UPS-systemet eller Kontroll > Guidade sekvenser > Stänga en UPS i ett parallellsystem och följ stegen som visas på skärmen.
  2. Generellt avstängningsförfarande för ett UPS-system med extern frånkopplingsenhet för underhållsbypass MBB:
    OBS: Följande är generella avstängningsförfaranden. Följ alltid stegen i Guidade sekvenser som är specifika för systemet.
    1. Välj Kontroll > Driftläge > Övergång till bypassdrift om möjligt.
    2. Stäng frånkopplingsenheten för underhållsbypass MBB.
    3. Öppna frånkopplingsenheten för systemisolering SIB (om sådan finns).
    4. Öppna frånkopplingsenheten för enhetens utgång UOB.
    5. Välj Kontroll > Växelriktare > Växelriktare av eller tryck på knappen Växelriktare AV (håll ned i fem sekunder) på styrpanelen.
    6. Öppna frånkopplingsenheten för den statiska omkopplarens ingång SSIB (om sådan finns).
    7. Öppna batterifrånkopplingsenheten(-erna).
    8. Öppna frånkopplingsenheten för enhetens ingång UIB.
    9. Upprepa steg d till h för andra UPS:er i ett parallellsystem.
  3. Generellt avstängningsförfarande för ett UPS-system som använder den interna underhållsfrånkopplingsenheten IMB (ingen MBB finns):
    OBS: Följande är generella avstängningsförfaranden. Följ alltid stegen i Guidade sekvenser som är specifika för systemet.
    1. Välj Kontroll > Driftläge > Övergång till bypassdrift om möjligt.
    2. Stäng den interna underhållsfrånkopplingsenheten IMB.
    3. Öppna batterifrånkopplingsenheten(-erna).
    4. Upprepa steg c för andra UPS:er i ett förenklat 1 + 1 parallellsystem.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?