990-5910G-015

A UPS rendszer leállítása karbantartási bypass üzemmódba

MEGJEGYZÉS: Csak akkor működtesse a megszakító eszközt, ha a hozzá tartozó megszakító eszköz visszajelző fénye világít.
  1. Válassza az Ellenőrzés > Irányított sorozatok > UPS rendszer leállítása vagy az Ellenőrzés > Irányított sorozatok > UPS leállítása párhuzamos rendszerben lehetőséget, és kövesse a kijelzőn megjelenő lépéseket.
  2. Általános leállítási művelet külső karbantartási bypass megszakító eszközzel (MBB) rendelkező UPS rendszerhez:
    MEGJEGYZÉS: Az alábbiakban az általános leállítási műveletekről olvashat. Mindig kövesse a rendszerére vonatkozó Irányított sorozatok lépéseit
    1. Ha lehetséges, válassza az Ellenőrzés > Működési mód > Átkapcsolás bypassra lehetőséget.
    2. Zárja a karbantartási bypass megszakító eszközt (MBB).
    3. Nyissa a rendszer kimeneti megszakító eszközét (SIB) (ha van).
    4. Nyissa az egység kimeneti megszakító eszközét (UOB).
    5. Válassza az Ellenőrzés > Inverter > Inverter ki lehetőséget, vagy nyomja meg (és öt másodpercig tartsa nyomva) az inverter bekapcsológombját a vezérlőn.
    6. Nyissa a statikus kapcsoló bemeneti megszakító eszközét (SSIB) (ha van).
    7. Nyissa az akkumulátormegszakító eszköz(öke)t.
    8. Nyissa az egység bemeneti megszakító eszközét (UIB).
    9. A párhuzamos rendszerek többi UPS-e esetében ismételje meg a d–h. lépéseket.
  3. Általános leállítási művelet belső karbantartási megszakító eszközzel (IMB) rendelkező UPS rendszerhez (MBB nem található):
    MEGJEGYZÉS: Az alábbiakban az általános leállítási műveletekről olvashat. Mindig kövesse a rendszerére vonatkozó Irányított sorozatok lépéseit
    1. Ha lehetséges, válassza az Ellenőrzés > Működési mód > Átkapcsolás bypassra lehetőséget.
    2. Zárja a belső karbantartási megszakító eszközt (IMB).
    3. Nyissa az akkumulátormegszakító eszköz(öke)t.
    4. Az egyszerűsített 1+1 párhuzamos rendszerek többi UPS-e esetében ismételje meg a c. lépést.
Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.