990-5910G-015

UPS indítása és hozzáadása egy futó párhuzamos rendszerhez

Ezzel az eljárással indíthat be egy UPS-t, és adhatja hozzá egy futó párhuzamos rendszerhez.

MEGJEGYZÉS: Csak akkor működtesse a megszakító eszközt, ha a hozzá tartozó megszakító eszköz visszajelző fénye világít.
  1. Ezen a UPS-en zárja az egység bemeneti megszakító eszközét (ha nyitva van).
    A kijelző bekapcsol. Az újraindítás körülbelül 3 percig tart.
  2. Válassza az Ellenőrzés > Irányított sorozatok > UPS elindítása párhuzamos rendszerben lehetőséget, és kövesse a kijelzőn megjelenő lépéseket.
  3. Általános indítási eljárás:
    MEGJEGYZÉS: A következők általános indítási eljárások. Mindig kövesse a rendszerére vonatkozó Irányított sorozatok lépéseit.
    1. Zárja a statikus kapcsoló bemeneti megszakító eszközét (SSIB) (ha van) az adott UPS-hez.
    2. Zárja a bypass visszacsatolási megszakító eszközt (BF2) (ha van) az adott UPS-hez.
    3. Zárja az akkumulátormegszakító eszköz(öke)t az adott UPS-hez.
    4. Zárja az egység kimeneti megszakító eszközét (UOB) az adott UPS-hez.
    5. Ezen a UPS-en válassza az Ellenőrzés > Inverter > Inverter be lehetőséget, vagy nyomja meg (és öt másodpercig tartsa nyomva) az inverter bekapcsológombját a rendszerszintű vezérlőn.
Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.