990-5910G-015

Tesztek

A UPS-rendszer a következő tesztek elvégzésével ellenőrizheti a rendszer megfelelő működését:

  • Hangjelző

  • Állapotjelző LED-ek

  • Megszakító lámpa

  • Futásidő kalibrálás

  • Akkumulátor

Koppintson a menügombra a kezdőlap képernyőn, és válassza a Karbantartás, majd a Hangjelző, Állapotjelző LED-ek vagy Megszakító lámpa lehetőséget a funkció tesztelésének indításához. A tesztekre vonatkozó részleteket és követelményeket lásd: Futásidő-kalibrálási teszt indítása és Akkumulátorteszt indítása.

Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.