990-5910G-032

บันทึกการตั้งค่า UPS ในอุปกรณ์ USB

หมายเหตูู: UPS สามารถยอมรับการตั้งค่าที่บันทึกจาก UPS เครื่องเดียวกันในตอนแรกเท่านั้น การตั้งค่าที่บันทึกจาก UPS เครื่องอื่นไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้
  1. แตะ การกำหนดค่า > บันทึก/คืนค่า
  2. เปิดแผงด้านหน้า
  3. เสียบอุปกรณ์ USB ในพอร์ต USB 1 บน UPS
  4. แตะ บันทึก เพื่อบันทึกการตั้งค่า UPS ปัจจุบันในอุปกรณ์ USB
    หมายเหตูู: อย่าถอดอุปกรณ์ USB ออกจนกว่ากระบวนการบันทึกจะเสร็จสิ้น
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?