990-5910E-034

Modüler Akü Durumunu Görüntüleyin

  1. Durum > Akü > detaylarını seçiniz. Modüler akü çözümü genel hatlarıyla gösterilmektedir. UPS içindeki her modüler akü kabini ve modüler aküler için akü kesicisi durumunu görebilirsiniz (Yalnız dahili akülerin UPS modelleri için geçerlidir). Akü sembolü kırmızı ise, modüler akü kabininde ya da UPS içindeki modüler aküler için bir alarm olduğu anlamına gelir. Bu ekranda gösterilen sıcaklık, modüler akü kabini/UPS'de ölçülen en yüksek akü dizisi sıcaklığıdır.
  2. UPS içindeki modüler akülerle ilgili bilgileri görmek için Dahili (UPS içinde) adlı akü sembolünü (Yalnız dahili akülerin UPS modelleri için geçerlidir) ya da modüler akü kabiniyle ilgili bilgileri görmek için ModBC # x adlı akü sembolünü tıklayınız. Daha sonra, yüklü olan akü modüllerinin sayısı, alarmı, her bir akü dizisinin sıcaklığı ile akü modülü türü gibi her akü dizisinin ayrıntılarını görebileceksiniz.
QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?