990-5910E-034

UPS Sistemini Bakım Bypass Çalışmasına Alarak Kapatma

NOT: Kesiciyi yalnızca ilişkili kesici gösterge lambası yandığında çalıştırın.
  1. Kontrol > Sıralama rehberi > UPS sistemini kapat ya da Kontrol > Sıralama rehberi > Paralel sistemde UPS kapatma öğesine dokunun ve ekranda görünen adımları takip edin.
  2. Harici bakım bypass'ı kesicisi (MBB) olan bir UPS sistemi için genel kapatma prosedürü:
    NOT: Aşağıdakiler genel kapatma prosedürleridir. Daima sisteminize özgü Sıralama rehberi adımlarını uygulayın.
    1. Kontrol > Çalıştırma modu > bypass çalışmasına aktar öğesini seçin.
    2. Bakım bypass'ı kesicisini (MBB) kapatın.
    3. Sistem yalıtım kesicisini (SIB) (varsa) açın.
    4. Cihaz çıkış kesicisini (UOB) açın.
    5. Kontrol > İnvertör > İnvertör devredışı öğesini seçin veya kontrolör bölümündeki invertör OFF düğmesine (beş saniye basılı tutun) basın.
    6. Statik anahtar giriş kesicisini (SSIB) (varsa) açın.
    7. Akü kesicisini/kesicilerini açın.
    8. Cihaz giriş kesicisini (UIB) açın.
    9. Paralel sistemdeki diğer UPS'ler için d'den h'ye kadar olan adımları tekrarlayın.
  3. Dahili bakım kesicisini (IMB) kullanan bir UPS sistemi için genel kapatma prosedürü (MBB yok):
    NOT: Aşağıdakiler genel kapatma prosedürleridir. Daima sisteminize özgü Sıralama rehberi adımlarını uygulayın.
    1. Kontrol > Çalışma modu > Bypass çalışmasına aktar öğesini seçin.
    2. Dahili bakım kesicisini (IMB) kapatın.
    3. Akü kesicisini/kesicilerini açın.
    4. Basitleştirilmiş 1+1 paralel sistemdeki diğer UPS'ler için c adımını tekrarlayın.
QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?