990-5910D-034

Akü Testi Başlatma

Ön şartlar:

  • Aküler %50'den fazla şarjlı olmalıdır.

  • Akü besleme süresi 4 dakikadan uzun olmalıdır.

  • Çalışma modu, normal çalışma, ECOnversion veya ECO modu olmalıdır.

  • Sistem çalışma modu, invertör, ECOnversion veya ECO modu olmalıdır.

Bu özellik, sigorta atması kontrolü ve zayıf akü tespiti gibi bir dizi testi aküler üzerinde gerçekleştirir. Test sırasında aküler boşalır ve toplam çalışma zamanı kapasitesinin yaklaşık %10'u kullanılır. Örnek: 10 dakika çalışma süreniz varsa, test 1 dakika sürer. Akü farklı zaman aralıklarında çalışacak şekilde ayarlanabilir (haftalıktan yılda bir kereye kadar). Bkz. Akü Çözümünü Yapılandırma.

  1. Ana ekrandaki menü butonuna dokunun.
  2. Bakım > Akü > Teste başla'yı seçiniz.
  3. Onay ekranında Tamam'a dokunun.
QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?