990-5910E-034

UPS Giriş Yapılandırma

NOT: Bu konfigürasyon, UPS'in doğru çalışması için zorunludur.
  1. Konfigürasyon > UPS'e dokunun.
    1. Şebeke konfigürasyonu Single besleme veya Giriş ve bypass ortak olmayan besleme olarak ayarlayın .
    2. Eğer bu işlevi etkinleştirmek isterseniz İnvertörün oto. başlatılması'nı seçin. İnvertörün oto. başlatılması etkinleştirildiğinde, deşarj olmuş akü nedeniyle kapanan invertör, giriş gerilimi geri geldiğinde otomatik olarak tekrar başlatılacaktır.
      TEHLİKE
      Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
      UPS üzerinde çalışmadan önce daima doğru Kilitleme/Etiketleme işlemini gerçekleştirin. Otomatik başlatma etkin olan bir UPS, şebeke beslemesi geri geldiğinde otomatik olarak yeniden başlatılır.
      Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
    3. Trafo mevcut öğesini Trafo yok, Giriş trafosu veya Çıkış trafosu olarak ayarlayın.
  2. Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam butonuna basın.
QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?