990-5910E-034

UPS Sistemini Kapalı Moddan Başlatma

NOT: Yük sağlanmadan UPS'yi çalıştırmak için bu prosedürü kullanın. MBB ya da IMB aracılığıyla sağlanan yükle UPS'yi çalıştırıyorsanız lütfen UPS Sistemini Bakım Bypass Çalışmasından Başlatma'de tanımlanan prosedürü takip ediniz.
  1. Cihazın giriş kesicisi UIB'yi kapatınız.
    Display açılır. Yeniden başlatma süresi yaklaşık 3 dakika sürer.
  2. Statik anahtar giriş kesicisini (SSIB) (varsa) kapatın.
  3. Akü kesicilerini (varsa) kapatınız.
  4. Cihaz çıkış kesicisini (UOB) kapatın.
  5. Sistem yalıtım kesicisi SIB'yi (varsa) kapatın.
  6. Kontrolör üzerindeki invertör ON butonuna basarak ya da İnvertörü ON konumuna geçirme uyarınca invertörü açın.
QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?