990-6161A-006

Procedimiento de instalación del SAI con baterías externas

NOTA: El armario de baterías modulares solo se puede instalar de forma remota en un SAI con baterías externas.

Armarios de baterías modulares para SAI remoto de hasta 100 kW

Dos armarios de baterías modulares y un SAI remoto de más de 100 kW

Tres armarios de baterías modulares y un SAI remoto de más de 100 kW

Cuatro armarios de baterías modulares y un SAI remoto de más de 100 kW

NOTA: La distancia entre los armarios de baterías modulares y el SAI no debe superar los 100 m. Póngase en contacto con Schneider Electric si desea realizar una instalación con una distancia superior.
  1. Preparación de la instalación.
  2. Instalación del conducto en el armario de baterías modulares.
  3. Preparación del armario de baterías modulares 1 para cables de señalización.
  4. Instalación del anclaje antisísmico (opcional).
  5. Interconexión de los armarios de baterías modulares.
  6. Siga uno de estos procedimientos:
  7. Conexión de los cables de señalización.
  8. Añadir las etiquetas de seguridad traducidas en el producto.
  9. Instalación final.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?