990-6161A-006

Conexión de cables de alimentación para un SAI de hasta 100 kW

AVISO
Riesgo de daño en el equipo
Únicamente conecte los cables de CC entre disyuntores de batería en instalaciones con un SAI de hasta 100 kW. En el caso de instalaciones con un SAI de más de 100 kW, consulte Conexión de cables de alimentación para un SAI de más de 100 kW.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
  1. Conecte los cables de PE (0W50448) preinstalados entre los armarios de baterías modulares como se muestra.
  2. Conecte los cables de CC (0W50425) preinstalados entre los armarios de baterías modulares como se muestra. Conecte CC- a CC- y conecte CC+ a CC+ entre los armarios de baterías modulares.
    NOTA: Los cables de CC preinstalados se suministran en pares: Dos cables para la conexión de CC- y dos para la conexión de CC+. Asegúrese de conectar todos los pares entre los armarios de baterías modulares.

    Vista frontal izquierda del armario de baterías modulares

    Vista frontal derecha del armario de baterías modulares

    Vista superior de los armarios de baterías modulares

  3. Para la instalación con SAI en fila: Consulte el manual de instalación del SAI para conectar los cables de PE y de CC al SAI.
  4. Para la instalación con SAI remoto:
    1. Opcional: Puede quitar el panel lateral derecho del armario de baterías modulares 1 para tener un acceso más fácil. Vuelva a instalar el panel lateral tras completar el cableado de alimentación.
    2. Desconecte el cable de PE y los cables de CC preinstalados del armario de baterías modulares 1. Los cables de alimentación preinstalados no son suficientemente largos para conectarse a un SAI remoto.
    3. Conecte el cable de PE y los cables de CC (no suministrados) en el armario de baterías modulares 1.
    4. Pase los cables de PE y de CC por el conducto hasta la zona del cableado de alimentación del SAI.
    5. Consulte el manual de instalación del SAI para conectar los cables de PE y de CC al SAI.

    Vista frontal izquierda del armario de baterías modulares 1

    Vista frontal derecha del armario de baterías modulares 1

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.